This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:兼容运算放大器

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6484, LMP7704, OPA4191, OPA4196, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925807/lmc6484-compatible-op-amp

器件型号:LMC6484
主题中讨论的其他器件: LMP7704OPA4191OPA4196OPA4197

您好!

我们目前使用 TI 的 LMC6484四路电池组轨到轨输入和输出运算放大器。

V-=-3.3V

V+= +3.3V

最小的封装是 SOIC。

在更小的封装中是否有兼容的运算放大器?

无引线是可以的、只是请不要使用焊点的球栅样式、这些焊点只能通过 X 射线进行检查。

最棒的

~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要超低输入偏置电流、例如125C 时的最大4pA、LMC6484是我们可能提供的唯一四通道。  如果您可以容忍更高的 Ib、我们在更小的封装中提供了几个四倍频:最接近的 TSSOP 封装 LMP7704以及采用 TSSOP 或 WQFN 封装的 OPA4191、OP4192、OPA4196、OPA4197和 TLV4197。