Other Parts Discussed in Thread: LMC6484, LMP7704, OPA4191, OPA4196, OPA4197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6484 主题中讨论的其他器件: LMP7704、 OPA4191、 OPA4196、 OPA4197
您好!
我们目前使用 TI 的 LMC6484四路电池组轨到轨输入和输出运算放大器。
V-=-3.3V
V+= +3.3V
最小的封装是 SOIC。
在更小的封装中是否有兼容的运算放大器?
无引线是可以的、只是请不要使用焊点的球栅样式、这些焊点只能通过 X 射线进行检查。
最棒的
~Alicia