请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3491 主题中讨论的其他器件: THS3201
您好、专家
我们是否有 THS3491RGT 的 PSpice 模型在较低的电源电压下是精确的?
我的客户希望尝试在建议运行条件电源范围(+15V 单电源)的低端运行该部件。
我在新的 PSpice for TI 工具中找到、但尚未看到任何可用的 THS3491模型。
此致、
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.