This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:客户需要使用15V 单电源实现精确的 PSpice 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925681/ths3491-customer-needs-pspice-model-that-is-accurate-with-15v-single-supply

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: THS3201

您好、专家

我们是否有 THS3491RGT 的 PSpice 模型在较低的电源电压下是精确的?

我的客户希望尝试在建议运行条件电源范围(+15V 单电源)的低端运行该部件。

我在新的 PSpice for TI 工具中找到、但尚未看到任何可用的 THS3491模型。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、  

    可能不会进行特定的15V 模型更新、当前模型将提供在15V 下工作的正确 I/O 摆幅限制和控制功能-器件本身在15V 单电源下可能会慢一些、因此该模型会覆盖这些性能指标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、我确实在 THS3491上推了一个15V 规格表、以便为具有大量器件间交流变化的旧 THS3201提供升级路径、不建议在新设计中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    正如 Michael 提到的、我们没有针对 THS3491的特定低电源 SPICE 模型。  

    最棒的

    Hasan Babiker