This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA837:SPICE 模型输入偏置电流

Guru**** 2500605 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924903/opa837-spice-model-input-bias-current

器件型号:OPA837

您好!  

输入偏置电流是否在 OPA837 SPICE 模型中建模? 根据模型中的注释、应对偏置电流建模。

但是、仿真显示的偏置电流为~17uA。 根据数据表、偏置电流应为~300nA。  

我缺少什么吗?  

提前感谢您、

Alex。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网表中有第二个子电路可能已经删除、这是2018年8月模型更新中的内容、  

    我回到2016年版、幅度更接近、但电流应该从节点流出(PNP 输入)、这些实际上是反向的-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您建议如何继续?

    由于偏置电流引起的失调电压、该模型不是很有用。 我是否可以从当前模型中删除第二个.SUBCKT? 您能否发布更新的模型?  

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我过去所做的是添加外部电流源以使网络正确。 很少有人会对网表进行更改、因为通常很难进行交互。  

    我能够颠倒2016车型年款的极性、您希望对其进行修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我可以找到的最接近发布的模型、其中 IB 和 IOS 的大小为右、极性翻转在 IB 上、  

    请注意、所有这些直流器件都是模型中的拼写错误、它们之间存在相当大的物理分布。  

    e2e.ti.com/.../OPA837prelimRev3-modified-Ib-July2020.TSC