请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA837 您好!
输入偏置电流是否在 OPA837 SPICE 模型中建模? 根据模型中的注释、应对偏置电流建模。
但是、仿真显示的偏置电流为~17uA。 根据数据表、偏置电流应为~300nA。
我缺少什么吗?
提前感谢您、
Alex。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里是我可以找到的最接近发布的模型、其中 IB 和 IOS 的大小为右、极性翻转在 IB 上、
请注意、所有这些直流器件都是模型中的拼写错误、它们之间存在相当大的物理分布。