This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:EMC EN61326-1.

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924055/opa2990-emc-en61326-1

器件型号:OPA2990
TI 的工程师好、 我有一个关于 OPA2990运算放大器及其 EMC 保护的更具体的问题。 我们根据 DIN EN 61326-1测试 EMC。 我们目前没有发现 ESD 问题。 在突发1kV 时、运算放大器断开。 到目前为止、我们在 OPA2990的输出端使用了一个单向 TVS 二极管(SMF30A)与 GND 相对应。 我们还使用一个来自 OPA2990 VCC 的双向 TVS 二极管来与 GND 对压。 在您看来、建议使用哪种外部保护电路、以便 OPA2990能够承受 DIN EN 61326-1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    电路是否将输入引脚或输出引脚直接(电阻为零)连接到低阻抗节点。 如果是、请尝试在器件引脚和印刷电路板之间添加一个[1k、100 Ω]电阻器。 去除焊料并提起引脚以腾出空间。  然后尝试使用修改进行浪涌测试。

    如果您可以对损坏的器件进行曲线跟踪、查看哪个(哪些)引脚损坏、请对该引脚添加更多保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zui、

    保护电路可以非常独立。 那么、您能展示一个原理图吗? 请提供有关电路、输入信号、带宽、负载等的信息

    Kai