This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:EVM 上的高增益峰值

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922090/opa855dsgevm-high-gain-peaking-on-evm

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855

你好

我已经在带宽为380MHz、增益为6K 的 OPA855DSG 评估模块上测试了互阻抗放大器。 互阻抗放大器分别采用 OPA855以及0402 SMD 值6K 和100fF 电容的反馈电阻器和电容器。 我正在使用电容为1pF 的光电二极管。 但当我执行仿真时、系统看起来稳定、相位裕度为58.82度。 但是、当我在 EVM 上构建同一电路时、我的实验结果与仿真结果不匹配。 以下是我遇到的问题。

  1. 我选择了6K 的反馈电阻器 R2、并且发现反馈电容器的值为100fF。 首先、我假设6k 电阻器(0402)的寄生电容为100fF。 因此、当我未在反馈路径中连接任何电容器时、EVM 电路上的增益不会降低。

其次、当我连接100fF 的反馈电容时、我的系统变得不稳定、并出现高增益峰值和带宽减少。 我不理解如何在电路中添加100fF 电容器。 我在 EVM 测试电路上使用100fF 电压增益的实验结果如下所示:

    2.我已经连接了 EVM 上的交流分析电路、但我不确定电路的输入侧是否作为电流源正常工作。 我从    e2e.ti.com/.../evaluation-board_5F00_AC-test-circuit.TSCe2e.ti.com/.../Stabilty-Check_5F00_pb.TSChttps://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/293655/1038541#1038541获取了参考

请帮助我了解如何使反馈电容等于100fF。 此外、请检查 EVM 上的交流分析电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    稳定性的重要因素是运算放大器的"反馈电容"与"检测器电容加上共模输入电容和差模输入电容"之比。 所有电容器必须形成>=7的(噪声)增益、以保持 OPA855稳定:

    因此、我认为您的布局存在不必要的杂散电容。

    但还有另一个经常被忽略的问题:光电探测器的杂散电感! 如果光电二极管距离 OPA855超过大约10mm、则很容易超出增益>=7要求、这将使 OPA855变得不稳定:

    在非常低的频率下、一切正常、增益系数为7 (16.9dB)。 但在非常高的频率下、与光电探测器之间运行的铜迹线的杂散电感会隔离探测器电容、并超出增益>=7的要求。 -> OPA855将变得不稳定。

    e2e.ti.com/.../parveen_5F00_opa855_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    非常感谢您的详细解释。 我知道电路中的峰值是铜布线的杂散电感造成的。 评估模块上是否有任何方法可以消除高频下的杂散电感(即补偿电路)。 您能不能帮助我找到在我的电路中通过实验获得3dB 带宽的最佳方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!  

    光电二极管在哪里集成到 EVM 板中? 或者您的输入是通过 J1提供的电压源吗? 您能否澄清"未纳入源阻抗"? 这个50欧姆电阻是添加到电路板还是部分输入源?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    目前、我尚未将光电二极管集成到 EVM 中。 我刚刚放置了一个1pF 的电容、而不是光电二极管。

    是的、我通过 J1使用了一个正弦输入源、其频率从1MHz 到500MHz 不等、可获得3dB 带宽。 我尚未添加50欧姆(R12)电阻器、因为它是我的源阻抗。

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    我不明白您添加到 OPA855输入端的许多组件的用途是什么。 在我看来、它们会使事情变得复杂、无法更容易理解 OPA855或帮助改善频率响应。

    如果您尝试使 OPA855作为 TIA 工作、那么我将使用 TIA 进行实验、而不是使用该复杂电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的简单 TIA 电路附在这里。 此外、您能否建议我如何通过实验在 EVM 上计算3dB 带宽。

    e2e.ti.com/.../8463.TIA-ON-EVM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    这不是 TIA、而是反相放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

    在该反相配置中使用器件时、您是否仍然获得显著的峰值? (移除 C1、R1和 C4后)

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    实际上、我已将电流源转换 为电压源以确定带宽、这就是我向您发送该文件的原因。 现在我要连接 TIA 电路。

    再次感谢。

    e2e.ti.com/.../4846.Transimpedance.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    当我移除电路中的 C1和 C4后,我不会达到峰值。 我的增益在较高频率下几乎是恒定的。 即使高达900MHz、我也不会得到3dB 点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

    如果可能、您能否提供有关测试方法和所用设备的更多详细信息? 您为 EVM 的输入提供的功率级别是多少?

    此外、要确认、当您测量高达900MHz 的此平带时、您仍在放大器的反相输入端包含1pF 电容?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen、

    您能否发布测量设置的照片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan

    如果有机会、我可以通过直接消息向您发送更多详细信息、而不是在此处发布。 希望您能理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parveen、您好!

    这不是问题、请随时通过论坛向我发送消息。

    最棒的

    Hasan Babiker