主题中讨论的其他器件:OPA855
你好
我已经在带宽为380MHz、增益为6K 的 OPA855DSG 评估模块上测试了互阻抗放大器。 互阻抗放大器分别采用 OPA855以及0402 SMD 值6K 和100fF 电容的反馈电阻器和电容器。 我正在使用电容为1pF 的光电二极管。 但当我执行仿真时、系统看起来稳定、相位裕度为58.82度。 但是、当我在 EVM 上构建同一电路时、我的实验结果与仿真结果不匹配。 以下是我遇到的问题。
- 我选择了6K 的反馈电阻器 R2、并且发现反馈电容器的值为100fF。 首先、我假设6k 电阻器(0402)的寄生电容为100fF。 因此、当我未在反馈路径中连接任何电容器时、EVM 电路上的增益不会降低。
其次、当我连接100fF 的反馈电容时、我的系统变得不稳定、并出现高增益峰值和带宽减少。 我不理解如何在电路中添加100fF 电容器。 我在 EVM 测试电路上使用100fF 电压增益的实验结果如下所示:
2.我已经连接了 EVM 上的交流分析电路、但我不确定电路的输入侧是否作为电流源正常工作。 我从 
e2e.ti.com/.../evaluation-board_5F00_AC-test-circuit.TSCe2e.ti.com/.../Stabilty-Check_5F00_pb.TSChttps://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/293655/1038541#1038541获取了参考
请帮助我了解如何使反馈电容等于100fF。 此外、请检查 EVM 上的交流分析电路。