This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:针对 INA213的布局建议

Guru**** 2556410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922380/ina213-layout-recommendation-for-ina213

器件型号:INA213

你(们)好

数据表中提到了推荐的 Rshunt 布局。 在我的设计中、35A 电流应流入该电阻器。 我尝试避免高电流密度、因此我的问题是、我能否按如下方式进行布线:

通过这种方式、我可以放置更多过孔、并将电流通过焊盘的3侧扩散到电阻器。

感谢您的帮助、如果有链接可访问此器件的高电流布局的更多示例、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yakir、

    为了防止焊接问题、我不会这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅基尔

    正如 Kai 提到的、将这种数量的焊盘放置在电阻器下方可能会导致与合同制造商的焊接问题、 而且、这主要取决于您选择使用的电阻器、这可能无助于缓解这种情况(陶瓷、例如下面的固件、 当今大多数 SMT 电阻器的制造方式如下:

    我的看法是、如果您需要控制此处的大电流、并联实施电阻器将有助于在多个电阻器上分配电流负载、同时降低测量产生的欧姆值和热性能。