This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2192放大差异

Guru**** 2984070 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920152/opa2192-opa2192-magnification-difference

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件:OPA192、

您好、支持团队  


当前放大倍数为681K // 2K。 考虑到放大倍数需要相同、必须将其更改为68.1K // 0.2K。 IC 的使用是否有任何问题?

应用电路如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    该电路中的 Vcc 是什么? 我假设这是一个工作电路、您只需更改电阻器值并保持 OPA192的增益。 如果确实如此、则需要更改 V-和 V+输入。 来自+12VL 和+12VL 端子的信号幅值是多少?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    VCC 现在提供18V 电压,+12VL 和+12VL 电压与 Rsense 68.18uohm 串联以检测输出电流。
    因此、如果 OPA 增益保持不变、那么681K // 2K & 68.1K // 0.2K 等 IC 有什么问题? 我仍然想知道。
    满载时的输出电流为196.72A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    如果在 OPA2192通电之前分流器上存在12V 电压、则 R259和 R264会将流入 OPA2192输入引脚的电流限制为大约6mA。 减小电阻器会破坏该保护。

    您为什么要减小电阻器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    我同意 Kai 的意见。 使用681K // 2K 增益设置时、当没有电流流过分流器时、输入限制为6mA。 在 相同情况下、68.1K// 0.2K 的输入电流增加至60mA。 当 最大值为196.72A*68.18uOhm = 13.4mV 时,分流器两端的电压不是问题 电流将流过分流器。 输入引脚的电流应限制在+/-10mA 或更低。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Raymond、  

    感谢您的回复  

    回答您的问题、 对于相同的 OPA 增益、电阻变小 OPA 输出电压上升斜率将变得更快、这就是我的客户考虑减小电阻器的原因、  

    几个问题

    1. OPA 在通电之前、输入引脚是否会接地? 否则、如何使12V/0.2K= 60mA?

    2.如果客户希望满足输入引脚以满足+/-10mA 或更低的要求、

    然后、在客户规格中有一个测试条件。 当输出电流为140%负载持续一段时间时、应在55us 内更改警报信号。 由于转换取决于 OPA 输出电压以作出判断、那么可以使用哪一个体积来匹配输入电阻、

    电阻匹配会导致输出电压斜率不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    1. OPA 在通电之前、输入引脚是否会接地? 否则、如何使12V/0.2K= 60mA?

    OPA192的接地很可能与输入引脚隔离、而不使用直流电源。 当数据表指定绝对最大值时 额定值、这意味着如果建议是紫色的、则器件将损坏、并且不提供保修。 如果不查看实际的 IC 原理图、我就无法确定、只能推测可能性。 例如、当 IC 上电时、输入端为12V;输入端出现特定瞬态条件;电源引脚上出现电源瞬态;输入端在瞬态条件下提供输入保护等 (OPA192不在输入保护电路上使用输入保护二极管、请参阅数据表第24页)。 换言之、需要输入电流限制来保护 IC、并且输入引脚上的电流不超过+/-10mA、如上所述。   

    2.如果客户希望满足输入引脚以满足+/-10mA 或更低的要求、

    如果您有兴趣获得答案、我必须询问 IC 的设计人员。 没有与这些绝对最大值相关联的时间规格 额定值。 如果没有这些时间数字、我不建议超过或等于额定值。  

    电阻匹配会导致输出电压斜率不同。

    真正的问题是什么?  

    根据 IC204中的33pF 和681kOhm、OPA192的带宽受到限制。 换言之、IC204的输出电压不响应输入端的电流变化、尤其是在55 μ s 内。 为了满足这一特定要求、OPA192的带宽需要大于20kHz (最小值)的响应。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    非常感谢您的回复、  

     我的客户开始加载20A,然后加载到300A,然后测量196.72A 是否对应于相同的手动变焦电压
    第一张图片是681K/2K、第二张图片是68.1K/0.2K。 很明显,两张照片在同一电流手动变焦时具有不同的电压。

    您是否能够解释这两个波形的理论

    CH1_Vilocal CH2_Iout CH3_Vilocal’CH4警报。

     681K/2K

    68.1K/0.2K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    这就是您目前所拥有的内容:

    我建议:

    e2e.ti.com/.../red_5F00_opa2192.TSC

    相位稳定性分析表明、这种修改是稳定的:

    e2e.ti.com/.../red_5F00_opa2192_5F00_1.TSC

    顺便说一下、即使 OPA2192的电源电压在+12V 电源出现之前上升、也有充分的理由限制 OPAMP 的输入电流: 它可防止损坏、如果您使用探头脱落并对 OPAMP 的电源电压短路、并且在+12V 电源具有短路过压尖峰(电感反冲等)时限制电流。 因此、采用电流限制是一种很好的设计做法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的仿真、演示以及通过 E2E 咨询解答问题的帮助。  

    您好、红色、

    Kai 已回答您的问题。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond