你好
我们将使用 VFC110作为 F 至 V 转换器、接受2至3MHz 的频率。
我们通过 FO 接收器 AFBR 2624Z 接收该频率、通过施密特触发器接收波形、
然后进行区分、以创建窄负脉冲。
我的问题是:
1、内部比较器" Tres "的响应时间 是多少(以 nsec 为单位)?
2.数据表建议的最大负脉冲宽度为最小周期时间的1/10
在本例中、3MHz 时的周期时间为333ns、因此33.3ns 为最大值。
触发内部比较器的最小负脉宽要求是多少?
Cktt 如下所示:
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们将使用 VFC110作为 F 至 V 转换器、接受2至3MHz 的频率。
我们通过 FO 接收器 AFBR 2624Z 接收该频率、通过施密特触发器接收波形、
然后进行区分、以创建窄负脉冲。
我的问题是:
1、内部比较器" Tres "的响应时间 是多少(以 nsec 为单位)?
2.数据表建议的最大负脉冲宽度为最小周期时间的1/10
在本例中、3MHz 时的周期时间为333ns、因此33.3ns 为最大值。
触发内部比较器的最小负脉宽要求是多少?
Cktt 如下所示:
提前感谢。
您好 Varunesh、
VFC110是20世纪80年代的传统产品、有关内部 比较器响应时间等内容的任何详细信息都不可用。 我搜索了纸质档案,尽管 VFC110的一些最低限度的文件, 但我没有找到任何提到时间的东西。
可以合理地假设 VFC 比较器的响应时间必须比4MHz 最快运行频率快得多。 如果取倒数4MHz、即250ns;因此、响应需要是该时间的一小部分。
遗憾的是、我们没有关于将触发比较器的最小负脉冲宽度的任何信息。 我 建议使用数据表中建议的1/10的最小周期时间。
此致、Thomas
精密放大器应用工程