This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:VCF110比较器输入响应时间

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920314/vfc110-vcf110-comparator-input-response-time

部件号:VFC110

你好  

我们将使用 VFC110作为 F 至 V 转换器、接受2至3MHz 的频率。

我们通过 FO 接收器 AFBR 2624Z 接收该频率、通过施密特触发器接收波形、

然后进行区分、以创建窄负脉冲。

我的问题是:

1、内部比较器" Tres "的响应时间 是多少(以 nsec 为单位)?

2.数据表建议的最大负脉冲宽度为最小周期时间的1/10  

  在本例中、3MHz 时的周期时间为333ns、因此33.3ns 为最大值。

 触发内部比较器的最小负脉宽要求是多少?

 Cktt 如下所示:

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路如下所示-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    VFC110是20世纪80年代的传统产品、有关内部 比较器响应时间等内容的任何详细信息都不可用。 我搜索了纸质档案,尽管 VFC110的一些最低限度的文件, 但我没有找到任何提到时间的东西。

    可以合理地假设 VFC 比较器的响应时间必须比4MHz 最快运行频率快得多。 如果取倒数4MHz、即250ns;因此、响应需要是该时间的一小部分。

    遗憾的是、我们没有关于将触发比较器的最小负脉冲宽度的任何信息。 我 建议使用数据表中建议的1/10的最小周期时间。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的辛勤工作  

    挖掘旧档案

    非常感谢。

    WR

    瓦伦