大家好、
客户将 INA233的当前值设置为过流状态。 他使用万用表测试 Rshunt 两端的电压是否为118mV、这大于最大测量范围。 但打印的代码是31999 (0x7CFF)、而不是32768 (0x7FFF)。 您是否可以检查原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Guang、
他使用 Vshunt 读取它、它是准确的。
他还有其他问题、需要帮助。 他是否能够更改校准寄存器的值、然后 READ_IIN 的最大值将相应更改? 他使用 INA233实现过流保护。 当电流值超过100mA 时、警报将做出响应。 在他通过计算后、所选阈值为0x7DFF。 但是、在这种情况下、它只能计数到0x7CFF、并在达到设定的过流点之前对其进行保护。 客户想知道如何解决?
谢谢、
安妮