This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:读数不满意

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919470/ina233-dissatisfied-reading

器件型号:INA233

大家好、

客户将 INA233的当前值设置为过流状态。  他使用万用表测试 Rshunt 两端的电压是否为118mV、这大于最大测量范围。  但打印的代码是31999 (0x7CFF)、而不是32768 (0x7FFF)。 您是否可以检查原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    寄存器89h 返回计算出的电流、如本段所述:

    该值根据校准寄存器进行缩放。 因此、超出范围的 Vshunt 不一定会产生超出范围的电流。

    为了进行有效验证、请读取寄存器 D1h、这是 Vshunt 的直接反映、客户应看到其值溢出。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    他使用 Vshunt 读取它、它是准确的。  

    他还有其他问题、需要帮助。  他是否能够更改校准寄存器的值、然后 READ_IIN 的最大值将相应更改?  他使用 INA233实现过流保护。 当电流值超过100mA 时、警报将做出响应。  在他通过计算后、所选阈值为0x7DFF。  但是、在这种情况下、它只能计数到0x7CFF、并在达到设定的过流点之前对其进行保护。 客户想知道如何解决?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    视频 将以 INA233为例介绍如何对功率监控器进行编程。 在幻灯片6上,“仅供参考-如何通过功率监控器计算内部寄存器值”下面的公式可用于解决客户的问题。 如果您发现自己在 IT 上花费的时间太多、请提供几 个信息、我将非常乐意为您进行计算:

    (1)  分流电阻值

    (2)  校准寄存器值

    此致、Guang