请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA365 主题中讨论的其他器件: OPA2365、 TLE2062、 TLE2061
嗨、大家好
为什么 OPA365和 OPA2365的输出电压与输出电流曲线不同。 、
例如、在相同输出电流的情况下、30mA、25C、OPA365仍可输出超过2V 的电压、而 OPA2365仅输出约1.5V 的电压、为什么 存在这样的差距、我个人理解 OPA2365是两个单独的 OPA365的集合、只是共享一个电源轨电源? 那么、什么会导致这种差异呢?
谢谢
-彭芬