This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:有关 OPA2365和 OPA365输出电压与输出电流的问题

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA2365, TLE2062, TLE2061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919331/opa365-question-about-opa2365-and-opa365-output-voltage-vs-output-current

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件: OPA2365TLE2062TLE2061

嗨、大家好

为什么 OPA365和 OPA2365的输出电压与输出电流曲线不同。 、

例如、在相同输出电流的情况下、30mA、25C、OPA365仍可输出超过2V 的电压、而 OPA2365仅输出约1.5V 的电压、为什么 存在这样的差距、我个人理解 OPA2365是两个单独的 OPA365的集合、只是共享一个电源轨电源? 那么、什么会导致这种差异呢?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    OPA365和 OPA2365不需要包含完全相同的运算放大器。 例如、TLE2061和 TLE2062也不会这样做。 (它们在开环输出阻抗上有所不同。)

    与 OPA365相比、OPA2365将短路电流限制在更低的水平、以减少最大散热。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei、

    我同意 Kai 的说法、这很可能是由于 OPA2365的散热更少。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 看起来像是散热。

    -彭芬