This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190-SP

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919873/ina190-ina190-sp

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA901-SP

您好!

Vsense 和 Vout 之间的关系是什么? Vout = 20 x Vsense 吗?

典型值为 Vsense、指定为0.15V、但图17和18仅绘制了高达24mV 的 Vsense。

如果 Vsense = 150mV、Vout = 20 * 0.15 = 3V 吗?

谢谢你

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您是否有 INA190的最新数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拥有的数据表是: SBOS938C–2018年10月–2020年2月修订版

    没有提到 Vref、指定的增益为20V/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     INA190-SP 能否测量小负电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    我相信您正在质疑 INA901-SP、该器件目前尚未发布以用于生产、因此还没有正式的数据表可供使用。 任何在线数据表在 TI.com 上公开之前都已过时。

    总之、我可以对器件功能进行一些评论、并解答您的问题。 如果增益为20V/V,则输入(Vsense)和输出(Vout)之间的关系很简单,因为 Vout = 20*Vsense,因为器件在线性区域内运行。

    因此,如果 Vsense = 150mV,则只有当器件的输出电压处于相对于电源轨的摆幅规格范围内时,Vout 才等于3V。 因此、如果摆幅至 Vs 规格为0.2V、则电源电压必须大于或等于3.2V、以便 Vout 驱动至3V

    我相信图17和18代表了 Vsense < 20mV 时器件的性能,因此 x 轴(Vsense)仅变为24mV。

    此外、我认为该器件是单向的、因此无法测量负电流(Vsense < 0mV)。 当器件具有基准引脚时、您可以确定器件是否是双向的(测量正负电流)。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter