This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA621的替代产品

Guru**** 2579775 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919309/alternative-of-opa621

主题中讨论的其他器件:OPA820

大家好、
我的客户正在寻找性能与已停产的 OPA621相似或更好的产品。
请提出替代零件。
它们所需的关键参数是输入噪声、高带宽、+/-5V 小型封装运行。
下面显示了 OPA621的主要规格。

-噪音
 电压:2.3nV/√Hz (fo = 1MHz 至100MHz)
 电流:2.3pA/√Hz (fo = 10kHz 至100MHz)
-增益带宽积:500MHz
-偏移电压;+/- 100uV
-+/-5V 运行
-增益稳定:>=2V/V
- SOIC 8引脚

此致、
H. Somneo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早晨的 Hidekazu-San

    该器件已停产很长时间、我实际上在 CBICV2晶圆厂关闭时在2000年的时间范围内淘汰了该器件。 最大偏移电压实际上为1mV、而不是高于100uV。 这是一款相当高的 LSBW 器件、但使用了28mA 电源电流。 它看起来像是一个真正的500MHz GBP、具有2VFA 的最小增益。  

    这里有一些选择、OPA820看起来很有希望-只是稍微慢一点、但接近噪声和偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看的是 OPA820数据表、注意到升级后的器件-是的、当时单位增益器件(OPA650和 OPA620)的体积更大-没有实施特定的 OPA621升级路径、因为它的活动要少得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、我当然可以将此搜索扩展到整个行业。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的建议。
    首先,我将根据这一信息提出建议。

    此致、
    H.Someno