This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919256/amc1301-amc1301

器件型号:AMC1301

尊敬的 TI 专家:  

我在设计中使用 AMC1301、但这个问题与差分到单端转换有关。  

AMC1301输出的信号发送到差分转单端转换。 我预计增益为0.25 (4.99K/20K)。 但结果仅为0.5。  如波形中所示。 蓝色和粉红色是 AMC1301的输出、在 U23.6、U23.7处测量。 VPP 为83.33mV。  下一个放大器的差分输入为83.33mV X 2 = 166.66mV。 我预计增益为0.25。 因此、我预计得到41.67mV 的电压。 但我在波形中得到输出作为黄色迹线。 测量值为94mV、Vpp。 我不明白为什么增益接近0.5、而不是教科书中的0.25。  

我是否在计算中犯了任何错误?  

感谢你的帮助。