Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 您好!
客户使用 INA240A1在48V 电机驱动系统中进行三相电流感应。 相电流为14A。 在启动过程中、输出突然显示±50mV 噪声。 客户停止了电机的 PWM 并使 INA240的输入短路、此处仍然存在±50mV 的噪声。 它仅在重新上电后消失。 为什么即使没有输入也不会消失? 您对此有什么建议吗?当将相电流更改为7A 时、噪声永远不会出现。 为什么 它受到采样电流的影响? 谢谢你。
下面是 sch 和波形:
(紫色线是 INA240的输出、您可以看到它突然显示箭头发出的噪声)
(±50mV 纹波)
谢谢!
此致、
元