This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2381:SPICE 模型

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2381, TLV9042, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950649/tlv2381-spice-model

器件型号:TLV2381
主题中讨论的其他器件: TLV9042TINA-TI

是否有可能有一个 TLV2381的 pspice 模型?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    该部分目前没有现有的模式,自19年前发布以来,其发展已被取消优先次序。  
    出于评估目的、我建议对器件进行采样并亲自评估。  

    我认为、更好的解决方案是建议一个新器件、该器件已有模型可用。  
    您的系统需求是什么?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我的需求是:

    低功耗( 最大20微安)

    可能的最高压摆率

    电源电压范围为2.7至 5V

    RRO

    轨外输入无相位反转

    无 BGA

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    我相信 TLV9042将更适合这种情况。 有一个 TINA 和 PSpice 可用于该器件。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 tlv9402的模型放入 pspice 中的电路中、但它不起作用、我得到了 rerror:

    **** SUBCIRCUIT X_U4.XCLAWp 的扩展****
    X_U4.XCLAWp.G1 X_U4.25 X_U4.VCC_B 表{ABS (V (0#、1#))}0 1.00E-05 36
    +1.50E-05 37.5 2.50E-04 40 1.75E-03 40
    ---------------------------------- $
    错误(ORPSIM-16049):值必须单调增加

    对于许多其他车型、我没有任何问题。 是否有可用的新模型? 您对此问题有什么了解吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Pspice-issues.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    您是否曾尝试使用 PSpice for TI 的 TLV9042? 您是否有与 TINA-TI 类似的问题?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    否、我尝试了与 TI 的 PSPICE 相同的 PSPICE A/D 17.4。

    Tina TI 的参考设计正在工作、但这对我没有帮助、因为我需要 PSPICE 模型。

    我还尝试将中的 TINA 参考设计模型复制到我的模型中、但问题一直是一样的。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    我将尝试运行您附带的文件并与我必须尝试确定导致收敛问题的原因的工作模型进行比较。 当我有更多详细信息时、我会报告。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    就网表而言、PSpice 似乎比 TINA 少得多。 显示的误差来自模型的爪形部分、该部分是分段的:"值必须是单调增加的"正在抱怨这些行:  

    .SUBCKT VCCS_LIM_CLawe+_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    G1 IOUT+ IOUT-表{ABS (V (VC+、VC-))}=
    +(0、1.00E-05)
    +(36、1.50E-05)
    +(37.5、2.50E-04)
    +(40、1.75E-03)
    +(40、1.94E-03)
    +(40、2.05E-03)
    +(41、3.35E-03)
    .end
    *

    在其中、值40被分配了三个不同的值、我已经将其编辑为:  

    .SUBCKT VCCS_LIM_CLawe+_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    G1 IOUT+ IOUT-表{ABS (V (VC+、VC-))}=
    +(0、1.00E-05)
    +(36、1.50E-05)
    +(37.5、2.50E-04)
    +(40、1.75E-03)
    +(40.1、1.94E-03)
    +(40.2、2.05E-03)
    +(41、3.35E-03)
    .end
    *

    此修复程序在网络上上线之前需要一些时间、直到之后、请使用随附的库文件

    e2e.ti.com/.../TLV9042_5F00_Edit.lib
    本视频介绍了如何导入模型、请记住将仿真配置文件配置到库文件中、不必是 TI 的 PSpice: training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    我已经尝试过新模型、但我遇到了收敛问题。 为了解决这个问题、我做到了以下几点:

    1)欺骗标记编辑模拟配置文件->分析->SKIPBP

    2) 编辑仿真配置文件->选项->RELTOL=0.01

    3) 编辑仿真配置文件->选项->GMIN=1e-10

    我必须将模型更改为使用 gmin>10e-9,因此我更改了:

    *模型定义:
    .model BBb_SW vSwitch (Ron=50 roff=10G Von=700E-3 Vout=0)
    .model ESD_SW vSwitch (ron=50 roff=10G Von=250e-3 voff=0)

    .model S_VSwitch_1 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=450M)

    .model S_VSwitch_2 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=450M)
    .model S_VSwitch_3 vSwitch (RON=50效率=10G 速率=500m 速率=450M)
    .model S_VSwitch_4 vSwitch (RON=50 roff=10G von =500m voff=450M)
    .model S_VSwitch_5 vSwitch (RON=10M 效率=10G VON=10M voff=0)
    .model S_VSwitch_6 vSwitch (RON=10M 效率=10G VON=10M voff=0)
    .model S_VSwitch_7 vSwitch (RON=1M 效率=10G 速率=500m 速率=100m)
    .model S_VSwitch_8 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=100m)
    .model S_VSwitch_9 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=100m)

    现在、该模型正在快速稳定地运行。

    感谢您、祝您愉快