https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950649/tlv2381-spice-model
器件型号:TLV2381主题中讨论的其他器件: TLV9042、 TINA-TI
是否有可能有一个 TLV2381的 pspice 模型?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已将 tlv9402的模型放入 pspice 中的电路中、但它不起作用、我得到了 rerror:
**** SUBCIRCUIT X_U4.XCLAWp 的扩展****
X_U4.XCLAWp.G1 X_U4.25 X_U4.VCC_B 表{ABS (V (0#、1#))}0 1.00E-05 36
+1.50E-05 37.5 2.50E-04 40 1.75E-03 40
---------------------------------- $
错误(ORPSIM-16049):值必须单调增加
对于许多其他车型、我没有任何问题。 是否有可用的新模型? 您对此问题有什么了解吗?
谢谢你
您好、Alberto、
就网表而言、PSpice 似乎比 TINA 少得多。 显示的误差来自模型的爪形部分、该部分是分段的:"值必须是单调增加的"正在抱怨这些行:
.SUBCKT VCCS_LIM_CLawe+_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
G1 IOUT+ IOUT-表{ABS (V (VC+、VC-))}=
+(0、1.00E-05)
+(36、1.50E-05)
+(37.5、2.50E-04)
+(40、1.75E-03)
+(40、1.94E-03)
+(40、2.05E-03)
+(41、3.35E-03)
.end
*
在其中、值40被分配了三个不同的值、我已经将其编辑为:
.SUBCKT VCCS_LIM_CLawe+_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
G1 IOUT+ IOUT-表{ABS (V (VC+、VC-))}=
+(0、1.00E-05)
+(36、1.50E-05)
+(37.5、2.50E-04)
+(40、1.75E-03)
+(40.1、1.94E-03)
+(40.2、2.05E-03)
+(41、3.35E-03)
.end
*
此修复程序在网络上上线之前需要一些时间、直到之后、请使用随附的库文件
e2e.ti.com/.../TLV9042_5F00_Edit.lib
本视频介绍了如何导入模型、请记住将仿真配置文件配置到库文件中、不必是 TI 的 PSpice: training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
您好、感谢您的回答。
我已经尝试过新模型、但我遇到了收敛问题。 为了解决这个问题、我做到了以下几点:
1)欺骗标记编辑模拟配置文件->分析->SKIPBP
2) 编辑仿真配置文件->选项->RELTOL=0.01
3) 编辑仿真配置文件->选项->GMIN=1e-10
我必须将模型更改为使用 gmin>10e-9,因此我更改了:
*模型定义:
.model BBb_SW vSwitch (Ron=50 roff=10G Von=700E-3 Vout=0)
.model ESD_SW vSwitch (ron=50 roff=10G Von=250e-3 voff=0)
和
.model S_VSwitch_1 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=450M)
.model S_VSwitch_2 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=450M)
.model S_VSwitch_3 vSwitch (RON=50效率=10G 速率=500m 速率=450M)
.model S_VSwitch_4 vSwitch (RON=50 roff=10G von =500m voff=450M)
.model S_VSwitch_5 vSwitch (RON=10M 效率=10G VON=10M voff=0)
.model S_VSwitch_6 vSwitch (RON=10M 效率=10G VON=10M voff=0)
.model S_VSwitch_7 vSwitch (RON=1M 效率=10G 速率=500m 速率=100m)
.model S_VSwitch_8 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=100m)
.model S_VSwitch_9 vSwitch (RON=50 roff=10G von=500m voff=100m)
现在、该模型正在快速稳定地运行。
感谢您、祝您愉快