This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:电流限制 Iflag 问题

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA567
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941603/opa567-current-limit-iflag-problem

器件型号:OPA567

您好!

 

OPA567功率运算放大器有以下问题。 这是我的准将电路。 我的负载是2.25mH 2 Ω 线圈。

运算放大器由5V 单电源供电。 我的基准电压(中间电压)为2.5V。 2.5V 输入对应于流入线圈的0A 电流。

 

第一个运算放大器输入端的函数发生器生成具有2.5V 偏移和几乎4Vpp 振幅的方波电压。 在该配置下、我得到一个电流限制低信号(低电平有效)、该信号在电流未达到设定限值的情况下随机触发。

 

蓝色:R548处的输入电压"pioOut"

黄色:N507的 Iflag 信号

绿色:在"mot"节点处测量的线圈电流。

 

这是另一个放大的放大图。

这里的问题是什么?

 

谢谢你

 

此致、

 

Dominkovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominkovic:

    非常好地记录了您使用 OPA567桥电路观察到的内容。 您能告诉我输入脉冲边沿速率的边沿速率吗? 很难从 DSO 图中分辨。 此外、您是否可以在输出端仅使用2欧姆电阻负载时尝试相同的测试?

    此致、Thomas

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢你。 边沿速率(10%-90%) 约为100ns。 我附加了一些 DSO 图。

    蓝色:输入电压

    黄色:标志信号

    绿色:线圈电流

    我在输出端仅使用2欧姆电阻负载时尝试了相同的测试-> 无法观察到电流限制触发

    电感负载如何影响电流限制保护?我该怎么做才能防止这种影响?

    是否存在返回到放大器并触发电流限制的高频电流分量。

    谢谢、

    此致、

    Branimir D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brainmir、

    这可能很难找到。 我怀疑它与输入阶跃的较高频率成分有关、以及它如何 在 R+L 负载下通过 OPA567 BTL 电路、或 由于增加了电感负载而产生的反电动势。  阶跃谐波可能会回到 OPA567内部 ILIM 比较器电路中、导致抖动- 这与没有任何迟滞的比较器可能发生的情况非常相似。 如果降低输入步进边沿的速度可以减小或消除该问题、这一点会很有帮助。

    以下是一些尝试的建议:

    1. 在  IFLAG 和 ILIM 引脚与地之间添加一些电容。 您可以单独尝试使用 IFLAG 和 ILIM 引脚。 我建议的值大约为1至10nF。 查看这是否纠正了 IFLAG 行为。
    2. 在每个 OPA567输出中添加反电动势二极管。 请参阅数据表图5。 输出保护二极管。

    请注意、对于纯阻 性负载和 R+L 负载、电流和电压相位关系完全不同。 电流和电压与电阻负载同相、但随着频率 随 R+L 负载的增加而相互偏移。 我不确定这是否与 IFLAG 行为有关、但需要记住一点。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢你。

    我已经按照数据表中的说明放置了4个1N5819、但没有改进。

    我现在在度假。 我将尝试减慢输入阶跃上升时间、并在10天后返回时在 IFLAG 和 ILIM 引脚上放置一些电容器。

    此致、

    Branimir 案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Branimir、

    好的、将肖特基二极管添加到 OPA567输出中不会改变任何东西、因此看起来我们可以排除反电动势。 我认为 解决问题的可能性不大、但 需要对其进行测试。 最好将二极管作为保护措施放置到位。

    最好不要让 e2e 查询处于打开状态、而不会在10天等很长的时间内出现响应。  它可能会降低我们的响应指标。 如果您现在可以关闭此特定查询 并打开一个新的 e2e、同时引用此查询、则有助于防止我们的指标被发现。

    享受您的假期!  我将等待您的回复 。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    好的、谢谢。  

    我将在假期后打开一个令人放松的话题。  

    此致、

    Branimir 案