您好!
OPA567功率运算放大器有以下问题。 这是我的准将电路。 我的负载是2.25mH 2 Ω 线圈。
运算放大器由5V 单电源供电。 我的基准电压(中间电压)为2.5V。 2.5V 输入对应于流入线圈的0A 电流。
第一个运算放大器输入端的函数发生器生成具有2.5V 偏移和几乎4Vpp 振幅的方波电压。 在该配置下、我得到一个电流限制低信号(低电平有效)、该信号在电流未达到设定限值的情况下随机触发。
蓝色:R548处的输入电压"pioOut"
黄色:N507的 Iflag 信号
绿色:在"mot"节点处测量的线圈电流。
这是另一个放大的放大图。
这里的问题是什么?
谢谢你
此致、
Dominkovic