This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:由同一浮动电源提供的两个隔离式运算放大器、用于测量反向电压电势

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950891/amc1301-two-isolated-opamps-supplied-by-the-same-floating-power-supply-measuring-opposite-voltage-potential

器件型号:AMC1301

您好!

中间有一个直流总线拆分。 电阻分压器是对称的、因此施加的电压应分为两个完全相同的值。

我想测量直流总线电压的正负一半、因此我决定使用两个 AMC1301。 两个运算放大器的 HV 侧由浮动电源供电、电源位于直流总线中间。

VINN 连接到直流总线中点、该中点紧靠浮动电源的 GND。 一个运算放大器的 VINP 连接到"正"分压器测量电阻器、 而其他运算放大器的 VINP 连接到"负"分压器测量电阻器(请参阅 TINA 电路):

尽管分压器网络中的所有电阻器都是对称的、但运算放大器消耗的电流不同、因此其输入电压也不同。

我希望两个运算放大器的输入端具有相同的电压值、但极性相反。

TINA 仿真结果表明、我的期望是错误的:

您能否确认仿真结果、以及组件理论上的正确行为?

由同一浮动电源供电的两个 AMC1301能否测量与同一 VINN (接地)对应的两个不同电位?

谢谢

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来插入的图片未显示...

    第二次尝试:

    (笑声) 嗯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入图像对我无效。 甚至"插入/编辑介质"按钮也不工作(灰显)。 我还有其他哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    尝试将文件扩展名更改为.png 或.jpg。 您也可以附加文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 单击 Inset/Edit media 或 Insert file 按钮时不会发生任何情况...

    我希望对话窗口会打开、但不会...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许尝试另一种浏览器类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    谢谢你。  

    您也可以附加 TINA 文件吗?  

    我看到一些不一致之处、根据您对电路的配置方式、可能会也可能不会被考虑在内。  

    可能需要将 VDC 负极旋转180度或配置为负极。  

    您可能需要另一个基于其配置方式的 VRIPPLE 源。  

    尝试探测几个点以确保存在预期电压、并在不一致的地方进行隔离。