请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO224 大家好、
VCAP 引脚上的任何电流限制、如果 VCAP 引脚短接至 GND、器件的行为是什么。
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
VCAP 引脚上的任何电流限制、如果 VCAP 引脚短接至 GND、器件的行为是什么。
此致、Shinu Mathew。
尊敬的 Alex:
感谢您的参与。
您能否帮助澄清以下运行条件。
如果 VDD2引脚与 r.t GND2断开、或者 VDD2 wrt GND2具有零电压且所有其他输入处于正常状态、则输出电压是否为零?
2.根据第8页、 在 OUTP 或 OUTN 短接至 GND2时、VDD2的最大电流限制为+/-18mA。 如果 OUTP 和 OUTN 短路、则会发生什么情况?VDD2仍限制电流?
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。