This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:器件行为

Guru**** 2392645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941477/iso224-device-behavior

器件型号:ISO224

大家好、

VCAP 引脚上的任何电流限制、如果 VCAP 引脚短接至 GND、器件的行为是什么。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    让我与设计人员核实一下、并可能进入实验室进行验证。 我将向您提供最新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    如果 VCAP 接地短路、器件可能会损坏。 如果器件未损坏、我们希望器件的失效防护功能能够触发。 电流限制将略高于10mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的参与。

    您能否帮助澄清以下运行条件。  

    如果 VDD2引脚与 r.t GND2断开、或者 VDD2 wrt GND2具有零电压且所有其他输入处于正常状态、则输出电压是否为零?

    2.根据第8页、  在 OUTP 或 OUTN 短接至 GND2时、VDD2的最大电流限制为+/-18mA。 如果 OUTP 和 OUTN 短路、则会发生什么情况?VDD2仍限制电流?

    提前感谢您的帮助和支持。  

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    1.是的

    2.是的、与 OUTP/N 对地短路相比、我预计它的严重程度会降低。  

    如果还有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。