This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212参数

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950338/ths6212-ths6212-parameter

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: THS6222

大家好、

可在 THS6212的数据表中查看参数:

反相输入偏置电流匹配

输入失调电压匹配

如何理解这两个参数? 它们是如何定义的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    这用于表示封装中两个放大器之间的输入偏置电流和输入失调电压匹配程度。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan、

    感谢你的答复。   

    我们的客户希望了解"同相输入偏置电流匹配"的值、但数据表中未提供该值(给出了反相输入偏置电流匹配值)。 此外、许多类似产品不会列出参数"同相输入偏置电流匹配"。 原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    我们没有与同相引脚匹配的可用数据。   

    关于为何不包含在该数据表或类似数据表中的问题... 这可能是因为同相引脚上的偏置电流幅度明显小于反相引脚上的偏置电流幅度(注意最大值为5.5uA、最大值为55uA)。 除此之外、同相引脚看到的阻抗通常比反相引脚看到的反馈电阻小得多。 请注意 THS6212数据表的公式4、您可以在其中看到同相与反相偏置电流对输出失调电压的影响:

    请注意、THS6222是 THS6212的引脚兼容型升级版、 下面 是一个简短的视频、介绍了其相对于 THS6212的一些优势。

    最棒的

    Hasan Babiker