This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6004:滤波器选择

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948824/tlv6004-filter-selection

器件型号:TLV6004

您好、TI 论坛。、

你好。

我使用 TLV6004进行差分到单端转换。

为此、我决定在输入和输出端子上使用 RC 滤波器。请建议使用哪种类型的 RC。 我是使用组合 RC 还是单个 RC。

如果你能提供建议,我将不胜感激。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theboral、

    您能更详细地解释一下您需要对哪些内容进行滤波吗? 您是否会受到共模噪声或差模噪声的影响? 什么连接到 TLV6004电路的输入和输出? 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    下面我附上了我们的应用图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theboral、

    图解没有通过。 请重试并使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theboral、

    数据表包含有用信息:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您似乎希望构建经典的差分放大器配置。  为了获得强大的 CMRR 性能、匹配电阻器值非常重要。  为此、最好选择精确的电阻器。

    这里 有一个很好的资源 、介绍了如何根据 CMRR 规格选择电阻器容差。  如果您希望为 RC 电路使用电容器、则可以使用 C0G/NP0电容器。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theboral、

    我希望我们充分回答你的问题。  如果您需要更多帮助、请随时发表意见、否则我将认为问题已经解决。

    此致、
    Daniel