请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP8646 大家好、
我的客户正在评估 LMP8646、我对最大输出电压有疑问、您能提供帮助吗?
[问题]
Csutomer 用例为 Vs=3.3V、VCM=20~40V、因此我们可以将其应用于7.3.1.1.3情况3:Vcm > Vs、Vs > 2.7V。
但是、没有 Vs=3.3V 的信息、所以当 Vs=3.3V 且 VCM=20~40V 时、您能告诉我 Vout_max 吗?
此致、
Kai