This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:Vout_max、3.3V

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949616/lmp8646-vout_max-with-3-3vs

器件型号:LMP8646

大家好、

我的客户正在评估 LMP8646、我对最大输出电压有疑问、您能提供帮助吗?

[问题]
Csutomer 用例为 Vs=3.3V、VCM=20~40V、因此我们可以将其应用于7.3.1.1.3情况3:Vcm > Vs、Vs > 2.7V。
但是、没有 Vs=3.3V 的信息、所以当 Vs=3.3V 且 VCM=20~40V 时、您能告诉我 Vout_max 吗?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以对 VS=3.3V 情况应用以下规格:

    此致、Guang