This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:最小负载电阻

Guru**** 2769885 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947587/xtr111-minimum-load-resistance

器件型号:XTR111

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望知道他们可以使用的最小负载电阻。  

我希望你能在这个问题上帮助我们。  

谢谢。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们的客户希望知道他们可以使用的最小负载电阻。  

    XTR111是电压至电流转换器或发送器。 由于输出是恒流源、因此负载电阻取决于恒流源电流和 XTR111的电源电压。  

    例如、电路提供的电流为20mA、最大值为20mA 电源电压为24V、则为最大值 负载电阻约为24/20mA 或1200欧姆。 或者使用1千欧电阻作为负载时、电阻器两端的电压将为20m*1k 欧姆= 20V。  

    关于最小负载要求:  

    由于输出是恒定电流源、因此如果必须、您可以将输出负载短路、除非您需要确保 Q1和15 Ω 等端没有散热问题。 如果您短接下面原理图中的 Rload、如果 Iout = 20mA、则15 Ω 电阻器上的电压为0.3V、假设 Q1的 Rdson 约为0.1Ohm、则其热耗散将为20m*20m*0.1ohm = 40uW、Q1将会很高兴。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    由于 XTR111的输出信号由电流源驱动、因此没有最小负载电阻。 如果客户愿意,可以将负载电阻降低到0r。:-)

    Kai