This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有差分输出的负载单元原理图

Guru**** 2512695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, INA333, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947774/load-cell-schematic-diagram-with-differential-output

主题中讨论的其他器件:ADS52J65INA333THP210

大家好、

客户正在寻找使用具有差分输出的仪表放大器与 ADS52J65连接的负载单元原理图。 我在我们的应用手册中找到的原理图具有单端输出。 我们是否有具有差分输出的电路?

用全差分放大器替换下面应用手册原理图中的 INA333是否会产生精确的输出? 如果是、您能否建议一个与 ADS52J65匹配的精密放大器。

https://www.ti.com/lit/ug/tidub00/tidub00.pdf?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您正在寻找什么带宽的仪表放大器? 您的信号带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户希望以10MSPS 和16位分辨率进行采样。 此信息是否足以获得带宽?

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢 Kai 的答复。 我注意到你要休息几天。 欢迎回来!

    Q:我从我们的应用手册中找到的原理图具有单端输出。 我们是否有具有差分输出的电路?

    INA333具有-3dB BW、如下图所示。 它是 Instr 增益的函数。 放大器。   

    INA333的输出是模拟的。 是的、您可以将其输出数字化为10MSPS。  

    为了将单端输出连接到 ADC 的差分输入、我们推出了新的器件 THP210、我相信它可在 TI store 购买。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thp210.pdf?ts=1602687188858&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHP210

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond