This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B:集电极输出保护

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948193/tl331b-collector-output-protection

器件型号:TL331B

您好!

TL331B 在连接到 VCC 的 NPN 集电极的输出端是否有任何保护二极管?

我想为 TL331B 提供3.3V 电源、但通过10K 上拉电阻器将输出连接到5V。  

在这些条件下、这是否起作用、或者是否有内部二极管会正向偏置?

任何反馈都是非常欢迎的。

此致、

Dave