请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL331B 您好!
TL331B 在连接到 VCC 的 NPN 集电极的输出端是否有任何保护二极管?
我想为 TL331B 提供3.3V 电源、但通过10K 上拉电阻器将输出连接到5V。
在这些条件下、这是否起作用、或者是否有内部二极管会正向偏置?
任何反馈都是非常欢迎的。
此致、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这将起作用。 请参阅 《LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南》的第3.4节。