主题中讨论的其他器件:TL082、 TLV9102、 TLV9352、 TLV9152
您好!
我的客户使用 TL082来感测 PSFB 转换器的输出电流。
TL082用于通过放置在接地侧(R27)的分流电阻器来感测电流。
TL082由±5V 电源供电。 PSFB 的开关频率约为120k。
在 Isamp1-和 AGND 之间放置一个5m Ω 电阻器。
客户希望测试一些漂移较低的 OPA 以替代 TL082。
因此、我们推荐 TLV9102、TLV9302、TLV9152、TLV9352。
使用 TL082、在相同的电流下、TL082的输出随着 VOUT 的增加而保持恒定。
使用 TLV3102/9302/9152/9352、我们保持电流恒定、放大器的输出将随 VOUT 的增加而增加、这是不可接受的。
我们不知道 TLV 系列和 TL082之间的参数差异会导致这样的新问题。
由于它位于低侧、因此共模电压几乎为零、不应成为原因。