This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:更换 TL082问题

Guru**** 2603585 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, TLV9102, TLV9352, TLV9302, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937753/tlv9302-replacing-tl082-issue

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件:TL082TLV9102TLV9352TLV9152

您好!

我的客户使用 TL082来感测 PSFB 转换器的输出电流。  

TL082用于通过放置在接地侧(R27)的分流电阻器来感测电流。

TL082由±5V 电源供电。 PSFB 的开关频率约为120k。

在 Isamp1-和 AGND 之间放置一个5m Ω 电阻器。

客户希望测试一些漂移较低的 OPA 以替代 TL082。

因此、我们推荐 TLV9102、TLV9302、TLV9152、TLV9352。

使用 TL082、在相同的电流下、TL082的输出随着 VOUT 的增加而保持恒定。

使用 TLV3102/9302/9152/9352、我们保持电流恒定、放大器的输出将随 VOUT 的增加而增加、这是不可接受的。

我们不知道 TLV 系列和 TL082之间的参数差异会导致这样的新问题。  

由于它位于低侧、因此共模电压几乎为零、不应成为原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否澄清一下在 VOUT 增加的情况下恒定输出意味着什么? 您的原理图中没有 VOUT、输出端的电阻器(R69)未显示其连接/显示为悬空。 您是否可能有您所看到的行为的示波器截图?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在第一张图片中可以看到"VOUT":-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 表示 DCDC 的输出电压。 我们只使用 TL082测量直流/直流级的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您是否能够提供有关该电路的更多信息? 如果 VOUT 与分流电阻器去耦、则驱动 IDC1的唯一元件应该是电流感测电路。 您能否在 TINA 或 PSpice 中为 TI 提供更完整的电路或电路的仿真文件?

    TL082和 TLV9302之间存在架构差异。 TL082是 JFET、而 TLV 系列是 CMOS。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题陈述令人感到神秘、  

    我还想知道为什么您在+/-5V 应用上使用+/-15V 器件、  

    您可能会看到原始列表中的 TLV9102、通常而言、您的电源需求与器件范围的匹配越接近、静态电流就越低。