This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:在电压达到阈值下限时、窗口比较器过早触发

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945437/tlv1704-window-comparator-is-triggering-prematurely-before-voltage-hits-lower-threshold

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件: TLV1701

大家好、

我一直在尝试使用 tlv1704实现窗口比较器、以检查两个传感器(0-5V 范围)是否在彼此的10%范围内。 仿真中的一个明显问题是、比较器在达到下限阈值之前输出 Vcc。 我在下面附加了一个波形。 这可能有助于知道、低于阈值的稳定直流电压不会导致此问题。 我还可以发送我的 PSPICE 文件。

最后、我将使用 TLV1704、因为它具有4个通道。 这是一个不敏感 BOM 的低运行应用、因此如果推荐、我可以在不同的 IC 中轻松替换。

此致、  

Nicholas DiLauro

e2e.ti.com/.../8311.waveform.pdf






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    如果我正确读取您的电路、您的窗口比较器的阈值彼此非常接近(10mV)。 您使用的模型可能会错误地出现偏移问题。 您能否在仅测试 tlv1701型号的情况下运行新的仿真。 一种很好的方法是使用双电源(2.5V 和-2.5V)为比较器供电。 通过这种方法、您可以将开关阈值设置为0v、并能够放大仿真结果、查看模型是否执行了一些奇怪的操作。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着传感器电压降低、阈值可能会变得相当严格。  

    我更新了仿真、上限和下限阈值直接由源设置。  现在、下限阈值为0V、上限设置为+1V。 超过0V 阈值的响应是理想的、但超过1V 阈值 I SET 上限是不理想的。 当输入电压高于阈值上限130mV 时、比较器输出开始上升。


    e2e.ti.com/.../updatedwave.pdfe2e.ti.com/.../zoomedwave.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    我在 TINA 中运行了仿真、没有发现任何问题。 下面是我的结果和 TINA 文件。

    我想知道它是与模型相关还是与模型/仿真器相关。  我没有预料到您的电路会出现任何问题、您看到的这个问题似乎与仿真器相关。  如果我对您的电路建议进行了错误分析、请告诉我。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV1701_5F00_window.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的图片未通过、因此我加载为附件

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我假设我们已经回答了您的问题、因此我将结束本主题。 如果您有其他问题、请回复此主题或打开另一个主题。

    谢谢、

    Joe