Other Parts Discussed in Thread: INA3221
我在一个应用中测量直通器件中的电压和电流。 该器件可位于多种配置下的两个其他器件之间、其中所有器件都具有 INA3221电压和电流监控器。 由于配置不同、有时监控通道的负载侧和电源侧发生反向。 我们遇到了一些不跟踪配置的 INA 问题,但我继续回到数据表中指定定义的电源和负载连接点的符号...
如果配置违反了这一点、在 IN-上连接电源、在 IN+上连接负载侧、需要执行什么操作?
同一电流路径中的两个 INAS 位于连接器的另一侧、它们读取的值彼此之间具有相当大的偏移。 在某些情况下、该偏移具有随负载变化的系数。 我们正在通过外部测量进行验证、并不断在器件上获取读取错误电流的通道。
请告诉我您的想法、如有必要、我可以填写详细信息。
-J