This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:负载与电源连接....

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947154/ina3221-load-vs-supply-connection

器件型号:INA3221

我在一个应用中测量直通器件中的电压和电流。 该器件可位于多种配置下的两个其他器件之间、其中所有器件都具有 INA3221电压和电流监控器。 由于配置不同、有时监控通道的负载侧和电源侧发生反向。 我们遇到了一些不跟踪配置的 INA 问题,但我继续回到数据表中指定定义的电源和负载连接点的符号...

 如果配置违反了这一点、在 IN-上连接电源、在 IN+上连接负载侧、需要执行什么操作?  

同一电流路径中的两个 INAS 位于连接器的另一侧、它们读取的值彼此之间具有相当大的偏移。 在某些情况下、该偏移具有随负载变化的系数。 我们正在通过外部测量进行验证、并不断在器件上获取读取错误电流的通道。  

请告诉我您的想法、如有必要、我可以填写详细信息。  

-J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    感谢您考虑使用德州仪器。  很遗憾、我无法看到您尝试上传的图像。  但是、我怀疑您的问题与下表有关。  您的分流器与 VIN+和 VIN-引脚之间是否有输入滤波器?  如果您这么做、无论您选择的电阻是多少、都将增加器件感知的感应电压。  分流器是否有开尔文连接?  否则、您可能会向您的感应电阻器添加这样的串联电阻。  您应该能够使总线位于 VIN+侧或 VIN-侧。  根据电流的方向、实际总线值和测得的总线值将不同。  在总线位于 VIN+端的情况下、实际总线值大约为测得的 Vsense +测得的总线。