https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947552/opa818-opa818
器件型号:OPA818尊敬的所有人:
我想将 OPA818用作增益为40kOhm 的 TIA、输出信号将为+/-2.4V。 如果我将使用 PD 引脚来关断放大器-输出将衰减多少?
遗憾的是、无法对其进行仿真。
此致、
Giora
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947552/opa818-opa818
器件型号:OPA818尊敬的所有人:
我想将 OPA818用作增益为40kOhm 的 TIA、输出信号将为+/-2.4V。 如果我将使用 PD 引脚来关断放大器-输出将衰减多少?
遗憾的是、无法对其进行仿真。
此致、
Giora
抱歉、单极电流当然。
反相节点上的总电流为8.4pF、其中包括这些二极管和 OPA818输入 CCM+Cdiff
对于2.7GHz GBP、噪声增益零点将为1/(2pi*40kOhm*8.4pF)= 470kHz、然后 Fo 将为 sqrt (2.7GHz*470kHz)= 36MHz。
要获得 F-3dB = Fo=36MHz 的闭环巴特沃斯、请将反馈极点设置为0.707*36MHz 或25MHz、需要 CF = 0.16pF -非常接近您所展示的内容。 我对 SMD R 的测量结果显示大约为0.18pF、因此、除非您使用其他一些技巧、否则您将只具有寄生方面的更多带宽限制。