This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947552/opa818-opa818

器件型号:OPA818

尊敬的所有人:

我想将 OPA818用作增益为40kOhm 的 TIA、输出信号将为+/-2.4V。 如果我将使用 PD 引脚来关断放大器-输出将衰减多少?

遗憾的是、无法对其进行仿真。

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Giora、  

    可能需要更完整的原理图-拉电流 C 和负载。 正如第一次猜测的那样、二极管电流将简单地流经禁用的器件、并通过反馈 R 分压到负载中  

    这是一个非常大的摆幅、您是否检查过压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。

    这是原理图和 VF1的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用功能区中的小回形针来插入图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这是 VF1的原理图+输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这必须是一个激活的正常仿真。 输入端采用交流耦合、为什么输出电压不以2.4V 为中心、而是 V+输入偏置电压。 如果要减小禁用的输出摆幅、可能只需在 OPA818输出端放置一个100 Ω 的接地电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    当二极管没有电流时、输出为+2.4V。

    当有电流流入40K 反馈电阻器时、 会导致输出端的电压下降至-2.4V

    Giora。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、单极电流当然。  

    反相节点上的总电流为8.4pF、其中包括这些二极管和 OPA818输入 CCM+Cdiff

    对于2.7GHz GBP、噪声增益零点将为1/(2pi*40kOhm*8.4pF)= 470kHz、然后 Fo 将为 sqrt (2.7GHz*470kHz)= 36MHz。  

    要获得 F-3dB = Fo=36MHz 的闭环巴特沃斯、请将反馈极点设置为0.707*36MHz 或25MHz、需要 CF = 0.16pF -非常接近您所展示的内容。 我对 SMD R 的测量结果显示大约为0.18pF、因此、除非您使用其他一些技巧、否则您将只具有寄生方面的更多带宽限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真中的二极管具有2pf 电容(在仿真中、我将其更改为1p -就像在 PCB 中一样)。

    因此输入电容将完全为6.4p。

    噪声增益零点将为622kHz。

    Fo 将为41Mhz。

    已连接仿真带宽。