This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B:TL331B 输出跳跃问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331B, TL331, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946429/tl331b-tl331b-output-jumping-question

器件型号:TL331B
主题中讨论的其他器件: TL331LM393

我们测试 TL331B 在下面有问题、

1、移除直流电源后、在 VCC (VZ)电压降至 4.25V 期间、输出(引脚4)具有高频跳转、这不是我们预期的现象

2.数据表显示工作电压3V-36V、4.25V 应视为正常工作条件、并且不应存在抖动

3.同一 PCB 仅替代新的 TL331,输出将 正常工作。

你有什么建议吗? 谢谢

BR、

Gary




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效输入电压范围(指定为 VCM)的上限至少比 VZ 低1.5V。 当差值较低时、不能保证正确运行。

    LM339、LM393、TL331系列比较 器的应用设计指南指出、如果有效范围内只有一个输入、则比较器可以工作。 很明显、当 VZ 和输入下降时、引脚3和4之间的差异在限制附近波动。

    是否可以向 VZ 添加二极管以强制 C1或 C2更快放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正如 Clemens 所说、您在下行时超出了输入范围。

    即使 VZ 上有一个有效的4.25V、输入也高于4.25-1.5=3V 输入限制。

    当两个输入都高于限值时、输入级被切断、并且 OTPut 状态在很大程度上依赖于泄漏来确定输出状态。 输出应被视为不确定(尽管输出通常为低电平)。 使输入和电源同时移动也会增加混乱。

    TL331系列具有独特的引脚排列、我们没有轨到轨等效引脚、也没有在同一引脚排列中具有 POR 电路的引脚排列。

    由于此时输入受到违反、我认为添加迟滞不会有所帮助。

    是否可以通过更改电阻器来重新调整阈值、以便使阈值距离正轨更远? 移除 C2将减少负输入上的滞后、使其保持低于正输入...这可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在第6.5节中确认建议使用36V 的 TL331 VCC 规格、但数据表第1页显示 VCC 最大值为30V。 我是否可以知道哪一个是正确的? 谢谢

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第6.5节中、正确的值应为30V

    TL331数据表的修订版 F 没有建议运行条件表。 当该表被添加到修订版本 G 中时、它使用了错误的值(可能复制自绝对最大额定值)。 然后、修订版本 H 添加了"B"版本、其中36V 的版本实际上是正确的。

    TL331是 LM393的单比较器版本。 在 LM393数据表中、系列比较表和建议的运行条件确实匹配:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、存在冲突的信息。  TL331实际上可在高达36V 的电压下工作、但是 EC 表只保证某些规格达到30V。  在下一个修订版本中、我们将更新前表、以匹配高达36V 的建议工作范围。

    我们较新的 TL331B 是经过改进的版本、可保证高达36V 的规格。  因此、如果这对应用很重要、建议使用 TL331B 选项。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您计划修改数据表吗?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、首页上的表格 将会更新。

    卡盘