This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:输入电容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937251/lm2901-input-capacitance

器件型号:LM2901

大家好、

我的问题是通过51k 电阻器向 LM2901输入施加的方波信号的压摆率降低、如图所示。
如果这是由大输入电容和 LM2901的输入电容造成的、您可以建议吗?

此致、
Andriy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andriy、您好!

    对于 LM2901输入、151pF 的运行年过高。 它更像是2-3pF、可以查看输入引脚。

    电阻器之后还有什么其他连接? 长 PCB 布线、尤其是薄层布线所增加的电容数量令人惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要任何其他帮助、请告知我们、否则我们将在本周结束时关闭该主题。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    错误地放置在我们的应用中的 LM2901来自 ON Semiconductor。 将其替换为 TI 的 LM2901可解决该问题。

    再次感谢您、对给您带来的不便深表歉意。

    此致、
    Andriy。