This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA113:冲击/振动时产生的噪声

Guru**** 2510335 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946608/pga113-noise-generation-at-shock-vibration

器件型号:PGA113

你好。 我们在可编程增益放大器 PGA113方面存在一些问题。 当 PCB 遭受冲击或振动时、该 IC 的电路块开始产生噪声。 噪声振幅取决于冲击力、在某种程度上、最大值为 AVDD (+5V)至 GND。

VOCM 为+2.5伏。 JMP2未使用。 мкФ Ω-Ом Ω、Ω-Ω。  由 AD8616ARZ 缓冲的 VOCM。 此外、我们还尝试使用 MSP430F2619SPM 的 Vref 而不是 VOCM。

2V/10ms div 时的冲击波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azamat、

    您在上面的电路中将哪种类型的电容器用于 C3和 C6?

    多层陶瓷电容器的大多数电介质表现出压电效应、这比可能导致意外信号的效果要好;当电路板上产生的振动会在陶瓷电容器内产生电信号时。  压电效应是由于施加的机械应力而产生的电压。  请参阅随附的博客说明:"应力诱导突发:陶瓷电容器中的微电设备(第1部分)"

    一种可能的解决方案是使用不同类型的电容器、例如铝、聚合物、薄膜电容器、 因为这种压电效应是陶瓷特有的。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 X7R 陶瓷电容器。 我们昨天也对这些进行了思考。 这可能是最合理的原因。  

    感谢您的参与。