请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA113 你好。 我们在可编程增益放大器 PGA113方面存在一些问题。 当 PCB 遭受冲击或振动时、该 IC 的电路块开始产生噪声。 噪声振幅取决于冲击力、在某种程度上、最大值为 AVDD (+5V)至 GND。
VOCM 为+2.5伏。 JMP2未使用。 мкФ Ω-Ом Ω、Ω-Ω。 由 AD8616ARZ 缓冲的 VOCM。 此外、我们还尝试使用 MSP430F2619SPM 的 Vref 而不是 VOCM。
2V/10ms div 时的冲击波形。