This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082B:老化测试后的偏移变化

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, LM50, TL082B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937381/tl082b-offset-change-after-aging-test

器件型号:TL082B
主题中讨论的其他器件:TL082LM50

您好!

我的客户正在使用 TL082来感测其直流/直流电源的输出电流。

在老化测试之前、它们将通过对 iSAMP 施加2.6mV 的电压来测量 TL082的输出、并在25C 温度下在 TL082的引脚1上获得一个值、此值大约为100mV。

然后、他们将在试验箱中测试整个设备24小时、在此期间电路板温度(由 LM50测量)高达100C。

在老化测试之后、它们将使用相同的输入测量 TL082的输出、现在、它们将在引脚1上在25°C 温度下获得14mV 的值。

因此、TL082的偏移在老化测试后发生变化。

我的问题是:

我们为什么会遇到如此大的误差? 这是什么样子?

100C 电路板温度不应导致器件 TL082BCDR 损坏、因为绝对最大结温为150°C。

我们将测量25C 温度下的差值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TL082BCDR 的工作温度范围为0...70°C!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../howard_5F00_tl082.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但工作温度是我们保证参数的范围、我认为即使在100°C 时器件也不会损坏。 返回到25C 时、参数应与原始参数保持一致。

    此外、我想知道 OPA 的偏移是否应在温度周期后发生变化、偏移是否存在迟滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    较高的温度可能会过早地使器件老化、从而导致参数发生变化。  当电路板进入烤箱时、电路板和运算放大器的电源是打开还是关闭?  

    您应该考虑这样一个事实、即放大器的偏移相对于输入电压非常大。  因此、即使是很小的偏移电压变化、也会导致输出电压发生重大变化。  通过对 Kai 的电路进行直流扫描并查看扫描直流偏移电压如何改变响应、您可以看到这一点。

    此外、这是电路板上唯一的问题、还是电路中的其他器件会成为问题?

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    然后、我想知道我们是否使用 Q 级 TL082版本、该版本可以在-40°C 至125°C 的温度范围内工作。

    我们能否保证偏移在一个插座内的同一温度下几乎保持不变?

    我的主要问题是:偏移漂移是正常现象、还是表示器件损坏?

    当电路板进入烤箱时、电路板和运算放大器的电源是打开还是关闭?  电源已接通。

    此外、这是电路板上唯一的问题、还是电路中的其他器件会成为问题? 这是唯一的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如 Daniel 所述、TL082B 的失调电压放大了28倍。 因此、从100mV 到24mV 的输出电压变化会转化为2.7mV 的失调电压变化。 这仍然完全处于 TL082B 的-5mV...+5mV 额定偏移电压范围内。

    在加热已组装的 PCB 时、许多不同的影响会导致失调电压漂移。

    1.如果填充的 PCB 受到磁通和污垢的污染,加热会改变污染,从而导致泄漏电流的变化,并由此导致冷却后的偏移电压。

    2.加热焊接的 PCB,就像在传统的老化过程中一样,可以缓解电路和芯片内的机械张力。 这可以改变失调电压、并有助于克服长期漂移过程的"婴儿"变化。 因此、PCB 再次升温将导致偏移电压漂移低得多。

    3.将由 FR4制成的 PCB 加热至100°C 及以上至关重要,因为这可能会超过 FR4的最高连续工作温度。 我看到许多电路板加热至100°C、冷却后看起来扭曲严重。 扭曲 PCB 也会扭曲组件和运算放大器、从而导致失调电压变化。 因此、我们绝不会在+85°C 以上的温度下"老化"并固化填充的 PCB!

    4.许多烤箱显示相当大的“潮汐范围”(温度调节过程中的温度变化)。 这加剧了3中讨论的问题。 它还可能导致某些包含热塑料的组件超过最高工作温度。 另一个不增加标准填充 PCB Ober +85°C 的"老化"温度的原因

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果器件在仍处于打开状态时暴露在100C 温度下、则很可能会损坏器件。  改用可高达125C 的 Q1器件肯定会有所帮助。  我们无法保证失调电压不会改变。  实际上、随着时间的推移、它会不断变化。  这称为"输入偏移漂移"。  但是,正如我在上面引述的帖子中所解释的那样,应该更好地控制这一问题。

    我认为最好是客户考虑一个具有较低失调电压和较低温漂的放大器。  它们尝试读取的信号非常小、相比之下、偏移电压相对较大。

    请告诉我您的想法、或者如果您在选择新器件时需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您分享这些信息。  我自己没有加热 PCB 的经验。  因此、这一切对于了解非常有用。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我更愿意考虑它是坏的。 由于我们已经测试了数百个电路板、因此老化测试后、只有大约1%的电路板会出现较大的失调电压变化、大多数电路板失调电压变化可以忽略不计。 因此、虽然 Kai 的帖子列出了许多可能导致偏移变化的因素、但我认为这种变化对于"好"部分来说非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    但请放弃以100°C 的温度在烤箱中烧烤填充的 FR4 PCB 的想法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我不确定我是否正确理解了您、但下面是我的回答。  如果我被误解了、请告诉我。

    是的、它可能会损坏。  但是、它可能已被超过绝对最大额定值的热量损坏。  在该区域之外运行意味着性能无法再得到保证、并且部件可能会损坏。  如果客户转向生产并将其运算放大器暴露在这些条件下、则会由于超出绝对最大额定值表而导致任何返回被取消。  最好与电路板制造商核实客户是否可能损坏电路板。

    此致、

    Daniel