主题中讨论的其他器件:TL082、 LM50、
您好!
我的客户正在使用 TL082来感测其直流/直流电源的输出电流。
在老化测试之前、它们将通过对 iSAMP 施加2.6mV 的电压来测量 TL082的输出、并在25C 温度下在 TL082的引脚1上获得一个值、此值大约为100mV。
然后、他们将在试验箱中测试整个设备24小时、在此期间电路板温度(由 LM50测量)高达100C。
在老化测试之后、它们将使用相同的输入测量 TL082的输出、现在、它们将在引脚1上在25°C 温度下获得14mV 的值。
因此、TL082的偏移在老化测试后发生变化。
我的问题是:
我们为什么会遇到如此大的误差? 这是什么样子?
100C 电路板温度不应导致器件 TL082BCDR 损坏、因为绝对最大结温为150°C。
我们将测量25C 温度下的差值。