This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上升时间为1-2ns 的方波

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945248/square-wave-with-1-2ns-rise-time

主题中讨论的其他器件:CDC3RL02

尊敬的团队:

我想生成方波、但存在一些挑战。 上升时间和下降时间应小于2ns  (0V 至1.2V)。  

范围为2.4MHz 至3MHz

负载50欧姆。

我正在搜索找到这些解决方案的解决方案

 施密特触发  

可编程 PLL 时钟合成器

我想知道您的想法、成本是这里的一个重要因素。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
     
    可编程 PLL 时钟合成器可能是可行的解决方案、但更简单的选择是正弦到方波时钟缓冲器、例如 CDC3RL02YFPR。
     
    这些时钟缓冲器应达到您提出的所有要求目标。
     
    此致、
    起亚拉赫巴  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,起亚拉赫巴,

    非常感谢。

    我是否可以知道该产品有可用的 SPICE 模型(TINA TI 或 PSPICE)。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、在 CDC3RL02产品页面的 设计和开发下有一个 IBIS 模型。 IBIS 模型是数据的表格形式、可导入到 PSPICE 中。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    谢谢你。

    此致

    哈里